This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:16kHz 采样率设置

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677499/tlv320adc3101-16-khz-sampling-rate-setting

器件型号:TLV320ADC3101

尊敬的、我们已将 TLV320ADC3101用于麦克风阵列项目、现在遇到了一些问题。

我们所需的采样率为16kHz、我们可以记录、但 PCM 数据似乎异常。 请帮助检查和评论。

时钟设置、我们没有输入 MCLK

BCLK 输入:1.024MHZ

LRCK 输入:16kHz

所需 DOUT:左对齐、32位、16kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题可能与时钟设置或数字音频格式不正确有关。 您可以共享用于配置器件的寄存器设置吗? 此外、了解有关预期音频格式和所用通道数量的更多信息对我们非常有用。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的回复!

    我们已经微调了寄存器、PLL 配置现在是正确的。

    BCLK:1.024MHZ

    WCLK:16kHz

    未输入 MCLK、系统现在可以工作、录音文件正常。

    但我还有一个问题、我认为 PCM 数据具有一些直流电压、我想使用滤波器将其移除。 你有什么建议吗?

    数据表提到"一阶 IIR 滤波器始终可用、并且有助于高效滤除信号可能的直流分量"、以便能够移除直流电压? 如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 这是该器件的预期行为、因为 ADC 上存在较小的偏移变化;可以 通过更改第1页/寄存器26:抖动控制的值来补偿该变化。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    此偏移设置可以批准一点、但我想知道一阶 IIR 滤波器是否可以完全移除直流电? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一阶 IIR 滤波 器可用于帮助移除直流组件。 为了配置滤波器、您需要为您选择的高通滤波器生成系数(可使用 TI 双二阶工具)、并将其写入相应的寄存器位置、如数据表的第10.3.12.3.1节所述。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    如何使用 TI Biquad 工具?

    我选择了高通滤波器、16kHz、32位、我有一个文件、那么哪个参数是 N0、N1和 N2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI Biquad 工具在使用图形界面生成所需系数时立即生成这些系数。 在系数窗口中、顶部的文本将指定滤波器类型和每种类型滤波器的格式。 对于一阶滤波器(1O)、这三行分别表示三个系数、N0、N1和 D1。 分辨率规格不是音频数据大小、而是给定器件双二阶的系数大小。 对于'ADC3101、系数大小为16位。  

    例如、对于您尝试实现的滤波器、系数为:

    高通一阶巴特沃斯、50 Hz FC 0.0 dB  

    N0 = 0x7EC0
    N1 = 0x8140
    D1 = 0x7D81

    生成的系数应写入 数据表第10.3.12.3.1节中指示的特定位置。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师