This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521:TAS2521EVM

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678937/tas2521-tas2521evm

器件型号:TAS2521

我们使用 TAS2521 EVM 板来测试芯片。

当音量变大时、我们会遇到一个问题:

 第1页(扬声器放大器控制1)的0x2D 页面中的寄存器自动变为值0x00 spk 驱动器断电。

原因是什么、 我们如何纠正此问题。

这种情况发生在不同级别的差分扬声器上。

感谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jocelyn、您好!

    该器件很可能会保护自身免受短路/过流事件的影响。 您使用的扬声器阻抗是多少?
    如果输出驱动较高且负载阻抗较低、则器件可能会发生过流。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我们使用的是4欧姆扬声器,在扬声器线路上添加1欧姆的串行扬声器似乎可以解决这个问题。

    您是否有一些建议、在 扬声器线路上为4欧姆扬声器添加 RC 滤波器或 LC 以保护放大器?

    该文档介绍了 HP 过流寄存器,但不介绍扬声器过流?  

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    针对其他低功耗 D 类放大器(如 TPA20xxD1系列)的滤波器建议也可用于 TAS2521。 您还可以查看以下有关 D 类输出滤波器的文档: proddms.itg.ti.com/.../sloa119b.pdf
    在扬声器输出端始终启用过流保护、并在发生过流事件时禁用输出;它不像 HP 输出那样限制电流。
    过流事件的唯一指示器在第1页寄存器0x2D 位1上。 该位在器件进入保护状态时清零、要在过流事件后重新启用扬声器输出、必须将该位切换回"1"。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器