This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221的故障问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677244/tpa3221-the-fault-question-for-tpa3221

器件型号:TPA3221

大家好、

客户使用 TPA3221。 问题在于 PVDD 低于12V 时、FAULT 引脚将启用。

然后、客户需要重置 TPA3221器件、它 可以正常工作。  

图1是客户的原理图。 图2的黄色波形是 FAULT 引脚波形。

图2的蓝色波形是 PVDD 引脚波形。 在此激励下、PVDD 为9V。

图3的黄色波形是 FAULT 引脚波形。  图3的蓝色波形是输入信号波形。

您会解释一下这个问题吗? 客户的原理图是否正确?

                                  图1.

                                             图2.

                                         图3.

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、

    客户使用什么输出负载? 这是扬声器负载还是虚拟电阻负载?

    看到这种情况时、他们需要推动多少输出功率?

    在示波器图像中、FAULT 为高电平、然后变为低电平、然后再次变为高电平。 当故障信号再次变为高电平时、是什么原因导致了这种情况? 它们是否复位器件?

    请向我发送他们的输出电感器数据表或模型编号。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、

    问题是否已解决?

    如果仍然没有活动、我将在周一关闭此主题。 请随时再次发布。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我将在这篇帖子中告知客户更新他的问题。 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、

    由于不活动、我将关闭此线程。 请在您获得信息后再次发布。

    此致、

    -Adam