请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV135 DRV135会产生噼啪噪声。
我是日本人。 很抱歉、我的英语很差。
当我为 DRV135提供电源时、会出现噼啪噪声。
I 为 DRV135提供+5V 和-5V 电压。
到+5V 和-5V 的延迟时间小于1ms。
杂音的原因是什么?
请告诉我减少杂音的建议。
最恰当的考虑。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、user3526689、
此杂音是在 DRV135加电或断电时出现的噼啪噪声、还是在 DRV135加电时持续出现的噪声?
加电期间、由于内部电路接通并稳定、放大器输出端的瞬态很常见。 遗憾的是、除了从任何下游电路断开器件的输出外、在系统级别解决该问题的方法还不多。 虽然积极低通滤波输出可能会降低 PoP 的严重程度、但它也会将带宽降低到音频性能会受到影响的程度。
器 件上电后持续出现噼啪或喀哒声可能是由于电磁干扰或器件本身内部产生爆音噪声所致(有关爆音噪声的更多信息、请参阅我的同事 Art Kay 的这篇文章)。