This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A-Q1:PCM3168A-Q1热保护

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A, PCM3168A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679212/pcm3168a-q1-pcm3168a-q1-thermal-protection

器件型号:PCM3168A-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM3168A

您能给我们介绍一下编解码器 PCM3168A 的过热保护,客户没有找到我们的部件过热保护说明吗? 他们希望知道如何在 IC 温度过高时提供保护。 温度的保护点是什么?

由于客户将此编解码器放置在两个电源 IC 之间、这两个 IC 是电路板中的热源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    PCM3168A-Q1不具有热保护功能;该器件应在数据表指定条件下的工作环境中工作、否则该器件可能不符合所述的性能和工作规格。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师