This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:电容器尺寸

Guru**** 2835755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679010/pcm2912a-sizing-capacitors

器件型号:PCM2912A

您好!

我在设计中使用 PCM2912A、我有几个问题。  

数据表中的应用示例在 VIN 麦克风输入上有一个电容。 我的麦克风是 Knowles Electronics 的 MR-28406-000。 我想知道如何调整电容器的大小? 我知道这取决于麦克风输入所需的频率响应。 但麦克风数据表未提及所需的频率响应。 不过、在频率范围内有一个灵敏度图。  您在这里有什么指导吗?

2.我对 VOUTR 和 VOUTL 上的电容有类似的问题。 我的扬声器具有频率响应、但我不确定如何根据它调整电容器的大小。 同样、任何指导都将有帮助。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    麦克风或扬声器不会指定“所需频率响应”--*您*决定/指定所需的频率响应(以及*实际*频率响应)。 麦克风的响应会影响您的决定--如果麦克风的响应频率低于100Hz,您就没有任何“需要”频率。 响应低至10Hz、20Hz 或30Hz。 仍然使用这个假设示例:如果您希望有一个良好的裕度、以便在100Hz 时具有很小的相位失真、那么、是的、您可以将截止频率设计为所需频率的5或10倍)。

    对于麦克风、频率响应取决于芯片的输入引脚(其 GND 电阻)。 表7.5表示电阻为20k;应用示例中的 C9 (0.22uF)构成了高通滤波器、截止频率为36Hz。 因此,如果*您的*所需频率响应应扩展到36Hz 以下(或者如果您需要一个干净的相位响应并且希望在截止频率和目标频率之间保留一个更大的裕度),那么您可以使用高于0.22uF 的值。 我建议您在这个问题上坚持使用薄膜电容器。

    对于扬声器输出,想法是一样的----只有在这种情况下是频率。 响应取决于扬声器阻抗。 如果是32 Ω 耳机、示例电路显示的100uF 电容(C13和 C16)、截止频率为50Hz。 就我个人而言、我发现50Hz 有点太高、因此对于这些电容器、我可能会高达220uF 甚至470uF。 除了用于 C13和 C16的电解电容器之外,您可能没有其他选择(其中一些被宣传为"用于音频应用"--说实话,我不确定它们是否确实会导致更高的音频质量)。

    祝您设计顺利!

    Carlos
    --
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    很棒! 感谢您的回答、这真的很有帮助。 我还有几个问题。

    1.您是否因为陶瓷电容器中的非线性而建议使用薄膜电容器?

    我的扬声器的阻抗为8欧姆。 但其频率范围仅为400Hz 至10kHz (部件为 DB Unlimited SW280408-1)。 50Hz 的截止频率可能比我需要的值低一些。 除大电容外、50Hz 截止频率还有任何缺点吗?

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我能提供帮助!

    对于(1)--是的,我已经看到了在音频路径中避免使用陶瓷电容器的建议。 一些来源规定、它仅是 X7R (意味着 NP0是可以的);当我们谈论音频信号路径时、我更喜欢避免使用板上的陶瓷电容器。

    (2)从您想要获得的信息来看、这当然由您决定; 但它看起来像低至22uF 的东西、仍然是非常好的(这将为您提供90Hz 的截止频率、在下面的两个八进制数上有一点高、因此在400Hz 时具有非常低的相位失真和非常低的衰减。 10uF 可能不会太疯狂(您仍然比目标频率低一个倍频程多)。 但是、请注意扬声器是如何指定频率的。 响应--可能仍有很多低于400Hz 的有价值的频率响应。 再说一次、这将是您作为设计人员的决定。

    祝你一切顺利、
    Carlos
    --
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于90Hz 截止频率、我不需要220uF 吗? fc = 1/2 π*R*C,其中 R 为8欧姆,C 为220uF?
    我假设您的读数为8欧姆作为80?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈哈哈——是的,我读了80!!! 尽管我发现它是扬声器阻抗的一个奇怪值、但我仍然为它而跌倒! (无论如何、我的建议还是一样的、当然、电容值乘以10)

    此致、
    Carlos
    --