This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:ADC_COPY 在哪里? 什么是真正的内插和抽取?

Guru**** 2403485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690143/tlv320aic3256-where-is-adc_copy-and-what-the-real-interpolation-and-decimation

器件型号:TLV320AIC3256

我在 PPS 中打开一个旧文件,在处理流程窗口中找到一个标签文本为 ADC_Copy_1的组件。

但我在组件中找不到它。

从哪里可以找到它?

 

另一个问题是内插和抽取。

例如、我选择了 AIC32562x1x、这意味着2x 内插、1x 抽取。

但在 ADC_COPY 或 DAC_COPY 中、没有滤波器。

内插和抽取是否有效?

如果我选择 Int4xOut,那么实际的内插因子是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC_Copy 块可能已从最新版本的 PPS 中删除、您知道哪个版本用于创建您提到的流程?

    如果 DAC_COPY 块用作输出、则将绕过插值滤波器、这意味着它仅适用于使用过采样音频的应用。

    Int4xOut 块提供一个4x 内插因子。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    版本为5.95。

    什么 组件可用于替换 ADC_COPY?

    如果 Int4xOut 块 提供4x 内插因子、 框架中的2x 内插意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、不能用与 ADC_Copy 块相同的函数替换、并且不再支持该函数。

    内插因子由 IntXxOut 块确定、框架在名称中显示支持的内插滤波器类型。 基本上、每个框架都必须与一组匹配的内插器、抽取器和处理器间通信组件配合使用。 在框架名称中、第一个数字对应于内插器、第二个数字对应于抽取器。 例如、AIC3256App8x4x 与 Int8xOut 和 Dec4xIn 块兼容。 您可以通过查看帮助文件找到有关框架的详细信息、该文件可通过右键单击该块来访问。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师