This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:需要澄清:VREF 模式下的 VCOM 引脚

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702119/pcm5142-clarification-required-vcom-pin-in-vref-mode

器件型号:PCM5142

芯片在 VREF 模式下运行时、VCOM 引脚是否必须连接到 GND? 还是可以像在 VCOM 模式下那样保留去耦电容器? 在 VREF 模式下使用去耦电容器会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我正在与我的设计团队进行检查、以了解不接地引脚的风险是什么。 您是否正在设计 VCOM 电路板、并将 VREF 用作备用电源? 为了澄清这一点、VCOM 模式使用 AVDD 电压与输出幅值之比、而 VREF 模式使用内部基准来获得输出幅值。 当电源电压不能大于建议的最小值3.2V 时、应使用 VCOM 模式、以防止输出削波。 如果您设计的电路板支持这两种模式、则可以在引脚上保留电容器的空间、但在 VREF 模式下使用0欧姆电阻器填充该电容器。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我的目标是使电路板尽可能灵活、而无需在稍后进行任何修改。 如有必要、我可以使用0欧姆电阻代替电容填充焊盘、但如果电容的 VREF 模式正常、这将使 VCOM 和 VREF 之间的切换在软件中完成。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我的设计团队告诉我、我们建议将引脚接地、以防止任何外部噪声注入引脚。 但除了预防措施外、将引脚接地不会影响 VREF 模式下的应用。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。