This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:集成了耳机放大器的音频 DAC 可驱动8 Ω/100mW 骨触式耳机

Guru**** 2516990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689884/tlv320aic3262-audio-dac-integrated-with-headphone-amp-could-drive-8ohms-100mw-bone-contact-headphone

器件型号:TLV320AIC3262

团队、

我的客户希望具有集成耳机驱动器的音频 DAC 能够驱动8欧姆100mW 骨接触式耳机、以用于 VR 应用。 您是否知道 AIC3262器件是否可以使用串联电阻器驱动它?

此致、

Peter Wei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    AIC3262可能能够使用电阻器驱动所需的负载、但功率不符合客户规格、耳机驱动器在16 Ω 负载下可提供的最大功率为24mW。 但是、该器件具有 D 类扬声器驱动器、该驱动器可在5.5V 电源和10% THD+N 的情况下为8 Ω 负载提供高达1.7W 的驱动功率 可以衰减输出以提供所需的100mW。   

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego,

    它是立体声耳机、两个通道共用同一个接地端、我们如何使用两个 D 类放大器来驱动它? D 类输出是差动的。

    您是说使用其中一个输出引脚来驱动单端引脚吗? 我还记得 AIC 部件输出是每个输出引脚上的半波,如果调制那样的话,它不应该工作。 您知道哪个部件具有全周期波形 d 类吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我之前的回答是针对客户要求的电源规格、感谢客户澄清了使用案例。 如您所述、D 类扬声器驱动器无法在单端模式下运行。 我认为为了满足客户要求的功率水平、应该使用一个外部放大器。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师