This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:有问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689995/pcm4222-some-question

器件型号:PCM4222

您好!

我制作了一个使用 PCM4222PFB 对信号进行采样的演示板、但在测试该板时、我发现了以下一些问题。

首先、我想测试性能。 电路板由电池供电。 一个小直流信号被添加到 XLR 输入中、但是 PCM 输出数据不稳定、大约低10个有效位发生变化(总位数为24)。 然后、我测试了其他具有相同问题的演示板。 我不清楚原因是什么以及如何解决此计划。 您能给我一些提示吗?

其次、PCM4222PFB 的 PCM 输出数据包含输入信号的噪声、它还承载电路的噪声、因此如何区分电路的噪声。 您能给我一些提示吗?

 

原理图如下所示、


 




谢谢、

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walsh、
    让我回顾一下 SCH 详细信息和问题详细信息、并返回给您。 谢谢。

    此致、
    Ravi