This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:PPC3在确定扬声器 BL 时未检测到激光输入

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2555YZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701281/tas2555-laser-input-not-seen-by-ppc3-when-determining-bl-of-speaker

器件型号:TAS2555

我正在使用 PPC3、将 LB2连接到 TAS2555YZEVM。 我执行硬件检查并执行扬声器安装测试。 没问题。 但是、当我运行扬声器偏移测试以确定 BL 时、我会得到 FIT 误差。 位移曲线未显示或显示。  

我已经用示波器检查了 BNC 连接器上的偏移信号、看起来很好。 EVM 未看到信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。
    您能给我一张显示错误的图片吗? 您是否使用激光测量 BL?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jose。

    感谢您的回复。

    我使用的是 Keyence LK-H057激光器、设置为10V/mm。 我可以在 BNC 连接器上看到信号。 但我在运行测试后收到此错误消息。

     一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我想为您提供激光配置文件。 我给你发了一封邮件、你能回答我吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jose。 很抱歉,我星期五下班了。 我已接受您的朋友请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    激光器的配置文件通过电子邮件发送。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是诀窍! 谢谢