This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:是否必须使用 I2C?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1, TPA2029D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690634/tpa2028d1-is-i2c-must-be-used

器件型号:TPA2028D1
主题中讨论的其他器件: TPA2029D1

尊敬的团队:

我的客户希望选择具有功率限制功能的3W 单声道放大器。 我发现 TPA2028D1可能适合其应用。 请帮助再次确认。 他们还可以使用其他低成本器件吗?

如果选择 TPA2028、 我在数据表中看到,它说 可以灵活地使用/不使用 I2CTm。 我们是否可以在没有 I2C 的情况下使用它? 谢谢。

BR、

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:

    您可以查看下一个器件:TPA2029D1。 该器件具有 AGC、但没有 I2C 电路。
    您可以使用不带 I2C 的 TPA2028D1、但该器件将采用默认设置。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师