This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6139A2:输出电压与负载电阻间的关系

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6139A2EVM, TPA6139A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699791/tpa6139a2-output-voltage-versus-load-resistance

器件型号:TPA6139A2

您好!

我们的客户现在将 MAX97720耳机放大器与其产品一起使用。 我们建议他用 TAP6139A2取代它。 MAX97720不仅可用作耳机放大器、还可用作产品中10k Ω 负载的线路放大器。 因此、他请求我们获得 TPA6139A2测量数据、该数据与 MAX97720数据表第7页中的"输出电压与负载电阻"相同。 但我们没有 TPA6139A2EVM。 您能否测量 TPA6139A2的"输出电压与负载电阻"数据与 MAX97720数据表中的数据相同?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、您好!

    根据可用的规格、您现在可以执行以下操作:

    THD+N = 1%- 1kHz
    负载阻抗(Ω) 输出电压(Vrms)
    32 0.9.
    600 2.
    10000 2.2.

    如果有用、我可以对不同的负载阻抗运行一些测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ivan - San、

    感谢你的答复。 我将询问我们的客户是否需要其他负载阻抗的数据?

    此致、

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊托-圣、

    我现在要关闭这个线程。 如果您需要其他负载阻抗的数据、请再次回复此帖子、如果此帖子因超时而锁定、请发布新帖子。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器