This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:如何在 PPC3中定义 TAS2560#39;s MCLK BCLK LRCK 时钟速率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687795/tas2560-how-can-we-define-tas2560-s-mclk-bclk-lrck-clock-rates-in-ppc3

器件型号:TAS2560

您好、Sirs、

您是否会建议  我们如何在 PPC3中配置 TAS2560的 MCLK、BCLK 和 LRCK 速率、因为没有其他智能放大器器件的系统集成页面?

谢谢、此致、

陈耀恩  
2018年9月5日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    负责人不在办公室。 他将在明天提供进一步的信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您是否可以帮助我们管理 启动代码(以及如何配置这些代码):

    MCLK = 24.576MHz  
    BCLK=512kHz
    LRCK= 16kHz

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2018年5月11日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    您是否希望帮助我们检查 TAS2560时钟配置:

    1. BCLK 比率
    ASI_BDIV 寄存器(寄存器0x1A)=0xA0 -> BCLK 比率= 32
    由于 BLCK = BCLK_Ratio *采样率-> BCLK_RATE = 16 (位)* 2 (通道)= 32

    PLL 时钟输入
    TAS2560_PLL_CLKIN 寄存器(寄存器0x0F)=0x01、选择 PLL 时钟的输入=BCLK (引用 Linux 驱动程序)

    PLL 时钟

    为了满足 PLL 时钟= 32 * BCLK 的要求
    遵循 TAS2560数据表:PLL 时钟= 1024 *采样率

    PLL 时钟由 BCLK 生成、PLL 时钟= 32 * BCLK

    PLL 时钟= 32 * BCLK
    PLL 时钟=(BCLK * J.D)/P
    P= 1 (寄存器0x0F)
    J= 32 (寄存器0x10)
    D= 0 (寄存器0x11 +寄存器0x12)

    您是否会帮助我们检查是否存在缺失或错误?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2018年5月14日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    时钟配置似乎是正确的。 顺便说一下、我们的团队目前正在致力于 TAS2560的终端系统集成。 最初未包含此功能、因为 TAS2560主要用于与其他 TAS255x 器件一起作为立体声对工作。 我将告诉您、因为我们对此有更多信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的关注。 我们支持 TAS2560作为独立单声道 D 类放大器。 我们尝试使用我们的计算配置 TAS2560、但它与之保持一致。 我们的 PPC3默认配置(ROM 模式1和 ROM 模式2)仅与12.288MHz MCLK、3.072MHz BCLK 和48kHz LRCK 兼容。

    在这里、我们需要产品线的帮助:

    1. 将"系统集成 "页面 添加到 TAS2560器件、以转储具有客户定义的时钟速率的 CFG。
    2.在 PPC3官方工具之前,您是否可以帮助我们修改随附的 CFG 以适应24.576MHz MCLK、512kHz BCLK 和16kHz LRCK?
    设置     Vpeak 电压时、我们可以从 PPC3的 I2C 日志中找到第0x32页说明、但第0x32页 似乎是 数据表中的隐藏寄存器。 我们是否有 配置 Vpeak 和扬声 器阻抗的软件指导?   
    4.需要 一个指令(或接口) 来设置 高效率和正常效率模式。  

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2018年5月15日

    e2e.ti.com/.../TAS2560_5F00_4.2V_5F00_2W_5F00_4ohm_5F00_48kHz_5F00_64FS_5F00_0x98.cfg
    e2e.ti.com/.../TAS2560_5F00_5.8V_5F00_4W_5F00_4ohm_5F00_48kHz_5F00_64FS_5F00_0x98.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将通过电子邮件离线处理

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器