This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:TLV320AIC3101初始设置

Guru**** 2502595 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699392/tlv320aic3101-tlv320aic3101-initial-setting

器件型号:TLV320AIC3101
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3101

您好,

我的客户希望从不带操作系统的 MCU 获取初始 TLV320AIC3101。

我们是否有 TLV320AIC3101 初始设置可供客户参考?  

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    TLV320AIC3101是否与 TLV320ADC3101相同?
    我们决定将 TLV320ADC3101用于我们的解决方案。
    请帮助我们!

    非常感谢

    此致
    Nady
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我们需要了解一些有关应用的信息。 我可以向您发送任意数量的初始设置、这些设置启用了使用特定 MCLK 频率和音频采样率编写的不同输入和输出、 但这可能不会有所帮助。  下面是一个包含示例配置的文件夹、但我相信它们都假设采样率为44.1kHz、MLCK 为11.289。

    如果你让我知道他们的 clk 频率、我可以随时修改这些频率。 请告诉我。

    此致、  

    -Steve Wilson

    e2e.ti.com/.../Example_5F00_Scripts.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    我没有听到您的反馈、您是否仍需要一些帮助? 请告诉我、我很乐意提供帮助
    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    谢谢、客户希望了解具有以下配置的寄存器设置、

    接口:I2S

    2.采样率:8kHz

    帧速率16位

    4. TDM 模式连接 x2 TLV320ADC3101 (共4个音频通道)

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您能否为我提供如何使 TLV320ADC3101在25MHz MCLK 中成为主器件(输出 BCLK 512KHz 或更高)

    很抱歉、我整天都累了、但我没有任何 BCLK

    以下是我的编解码器寄存器设置:

    页0 /寄存器0 (0x0)= 0x0
    页0 /寄存器1 (0x1)= 0x0
    页0 /寄存器2 (0x2)= 0x20
    页0 /寄存器3 (0x3)= 0x0
    页0 /寄存器4 (0x4)= 0x0
    页0 /寄存器5 (0x5)= 0xa1
    页0 /寄存器6 (0x6)= 0x7
    页0 /寄存器7 (0x7)= 0x21
    页0 /寄存器8 (0x8)= 0xc3
    页0 /寄存器9 (0x9)= 0x0
    页0 /寄存器10 (0xA)= 0x0
    页0 /寄存器11 (0xb)= 0x0
    页0 /寄存器12 (0xc)= 0x0
    页0 /寄存器13 (0xd)= 0x0
    页0 /寄存器14 (0xe)= 0x0
    页0 /寄存器15 (0xF)= 0x0
    页0 /寄存器16 (0x10)= 0x0
    页0 /寄存器17 (0x11)= 0x0
    第0页/寄存器18 (0x12)= 0xb0
    页0 /寄存器19 (0x13)= 0x82
    页0 /寄存器20 (0x14)= 0x80
    页0 /寄存器21 (0x15)= 0x80
    页0 /寄存器22 (0x16)= 0x4
    页0 /寄存器23 (0x17)= 0x0
    页0 /寄存器24 (0x18)= 0x0
    页0 /寄存器25 (0x19)= 0x0
    第0页/寄存器26 (0x1A)= 0x1
    页0 /寄存器27 (0x1b)= 0xd
    页0 /寄存器28 (0x1c)= 0x0
    页0 /寄存器29 (0x1d)= 0x6
    页0 /寄存器30 (0x1E)= 0x81
    页0 /寄存器31 (0x1f)= 0x0
    页0 /寄存器32 (0x20)= 0x0
    页0 /寄存器33 (0x21)= 0x10
    页0 /寄存器34 (0x22)= 0x0
    页0 /寄存器35 (0x23)= 0x0
    页0 /寄存器36 (0x24)= 0x0
    页0 /寄存器37 (0x25)= 0x0
    页0 /寄存器38 (0x26)= 0x3
    页0 /寄存器39 (0x27)= 0x0
    页0 /寄存器40 (0x28)= 0x0

    非常感谢  

    此致

    Nady

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们不需要在主器件中使用编解码器是错误的
    请忽略此请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    您的 MCLK 是什么? 主器件还是从器件? 哪些输入、哪些输出?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nady、

    您和 Eddie 是否在同一个项目上工作?

    我看了一下您的配置、肯定有一些问题、如果您仍需要帮助、请告诉我。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复

    现在、它成功地记录在8kHz 16位中  

    没关系、我将介绍 TDM 实现

    非常感谢

    Nady