This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M::最大输出电压

Guru**** 2399345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690311/tas5760m-max-output-voltage

器件型号:TAS5760M

您好!  

我正在尝试为 TAS5760M 的音频输出选择瞬态保护、并需要知道最大工作电压。  

我看到峰值电流列为5A -流入4 Ω 负载的电流为20V、这似乎与分立式输出滤波器的额定值相符。  

我们的 PVDD 和 AVDD 为24V。  

20V 是合理的预期最大输出电压吗?

(额外好处:您能为此器件提供 ESD 保护吗?)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hattie、

    是的。

    在 TAS5760M 数据表的第34页、您可以找到用于计算未削波功率的公式。

    同样、 可使用下面的公式来计算最大 输出电压

    其中:

    Rs 是包括 RDS (on)和输出滤波器电阻在内的总串联电阻

    RL 是负载电阻。
     

    让我们假设您的系统中的 Rs 为400m Ω。

     最大 输出电压为4 /(4 + 2 x 0.4) x 24 = 20V

    Andy