This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:TPA6132A2频率响应在低频时有所下降

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/688576/tpa6132a2-tpa6132a2-frequency-response-have-a-drop-at-low-frequency

器件型号:TPA6132A2

尊敬的专家:

我的客户将 TPA6132A2用于耳机应用。

在测试频率响应后、它们发现低频下降。 您是否知道我必须首先检查什么?

原理图和频率响应、如下所示。  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    构成 HPF 的一些组件是输入电容器。 在原理图中、我看到1uF、增益设置为0dB、因此输入阻抗为19.8k Ω。 由输入耦合电容器和输入阻抗形成的 HPF 的截止频率约为8Hz。
    放置在放大器之间的电阻为0欧姆?
    HPF 截止频率似乎通过级联放大器进行移位。 为什么需要两个连续的放大器?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    上拉 R117为0r? 那么、当打开 Q10时、您会回避 V33?

    您是如何测量这三条曲线的?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan:
    我们使用 U19将差分信号转换为单端信号。
    我们使用 U20作为混频器来混合两个信号终端源。 此类电路是否适用于耳机应用?
    目前、我们将 R48、R51、R53和 R56修改为1k Ω 电阻器。
    U19的原始增益为0dB。 当 BT 免提为真时、U19增益将更改为6dB。
    5. U20的原始增益为6dB。 当 BT 免提为真时、U20增益将更改为3dB。
    6.我们使用 AP 测量 U20音频输出的 FR。 AP 输出 Rs 值为20 Ω。
    我们想知道 AP 输出 Rs (20欧姆)是否在7.9KHz 处导致截止频率?
    您是否会建议电路中的 R48、R51、R53和 R56电阻值?
    您是否还会推荐电路中 C78和 C85的电容值?
    此致、
    林夏龙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Charleson、

    如果 R48、R51、R53和 R56不是0欧姆、那么除了 C78和 C85之外、这些电阻器可能会形成高通。 您是否尝试过这些特定组件的不同组件值?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    禁用 A 重秤后、可以解决这种低频下降的问题。 感谢你的帮助。