This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:"zzz"断电时发出噪音

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689634/tas5731m-zzz-noise-when-power-off

器件型号:TAS5731M

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在对扬声器项目评估 TAS5731M,他们发现当突然断电时,扬声器会发出短暂的“zzz”噪声,他们试图切断输入音频源并将 PD 引脚接地。 但是、断电时仍然存在" zz "噪声、随附的是相关原理图、您能就此问题提供一些建议吗? 非常感谢。

e2e.ti.com/.../S2_5F00_SUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    这是否在客户电路板上发生? 或在 EVM 上?

    您能否在听到噪声时为我们提供差分扬声器输出的示波器图像?

    电路板是如何供电的? 有时、有噪声的电源可能会耦合到系统中并通过扬声器。 客户可以尝试不同的电源吗?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    非常感谢您的支持。 发生在客户的电路板上。 他们将在 EVM 上检查它并仔细检查电源。 我将在收到反馈时进行更新。