This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101:如何在 MCLK 25M 中将 ADC3101配置为主模式?

Guru**** 2579915 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702427/tlv320adc3101-tlv320adc3101-how-to-configuration-adc3101-for-master-mode-in-mclk-25m

器件型号:TLV320ADC3101

TLV320ADC3101:如何在 MCLK 25M 中将 ADC3101配置为主模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    ADC3101具有灵活的时钟配置、可以将其配置为 μ I²S 主设备。 为此、WCLK 和 BCLK 都应配置为第0页的寄存器27的输出。 应使用内部 PLL、因为25MHz 不是标准音频 MCLK 频率、应将分频器与 PLL 相结合以确定所需的采样率。 需要注意的一点是、BCLK 分频器应该被启用和正确配置以查看 WCLK 和 BCLK 输出。  

    请参阅以下示例、将 ADC3101配置为采样率为44.1kHz 的 μ I²S 主器件。  

    ##########################################
    #时钟配置
    #主模式
    # MCLK 作为 PLL 输入
    # MCLK = 25MHz
    # BCLK = 2.8224MHz = 32×FS
    # WCLK = 44.1kHz = fs
    ##########################################

    W 30 1B 0C # I²S 格式、16位数据、主控模式
    W 30 04 03 # CODE_CLKIN = PLL_CLK、PLL_CLKIN = MCLK
    W 30 05 A1 # P=2、R=1、PLL 打开
    W 30 06 08 # J=8
    W 30 07 05 # D=1285
    W 30 08 05 # D=1285
    W 30 12 89 # NADC = 9
    W 30 13 82 # mAdc = 2
    W 30 14 80 # AOSR = 128
    W 30 1E 88 # BCLK 分频器= ADC_CLK/8、打开

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师