This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706:不连贯的 MCLK 信号

Guru**** 2422750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2706, TAS5713, PCM2706C, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697969/pcm2706-sloppy-mclk-signal

器件型号:PCM2706
主题中讨论的其他器件: TAS5713TAS5754M

大家好、Steve、我正在尝试使用 AliveExpress 的 PCM2706评估模块和焊接到分线板上的 TAS5713来制作 I2S 演示器。

由 PCM2706生成的 I2S 信号可由不需要 MCLK 信号的 Maxim 芯片正确识别。  但是、TAS5713确实需要 MCLK 信号、它不会识别它从 PCM2706获得的 I2S 信号。 TAS5713要求 MCLK 的上升时间为5ns、我找不到 PCM2706的指定 MCLK 上升时间。

请参阅随附的 PCM2706中 MCLK 输出的示波器图像、当引脚断开或 TAS5713并联10k 电阻器加载时、该图像几乎不会改变。

您对此情况有何看法? 我的 PCM2706芯片是否按应有的方式工作?

最后,您能否确认 MCLK 始终是 PCM2706数据表中指定的256*FS? 如果 fs=32、44.1或48kHz?

此致、EJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EJ、

    我认为 这个问题与 MCLK 上升时间或不正确的时序规格无关。 MCLK 始终应为256×FS、因为这是一个固定参数。 来自 PCM2706C 的 μ I²S 时钟应该与放大器兼容、我不会看到时钟有问题。 TAS5713的配置可能不完整、因为该器件需要特定的启动序列才能运行、这与我们的一些其他放大器不同、它们可以在提供有效时钟后立即运行。  

    检查时钟与放大 器兼容性(仅限44.1kHz 和48kHz)的一种可能的权变措施是将 BCLK 信号绑定到放大器的 MCLK 引脚、因为当使用这些采样率时、放大器接受64×FS MCLK。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的回答!

    您能否提供有关 PCM2706的 MCLK 上升时间的数据?
    您能否将我照片中的信号形状与实验室中的测试设置进行比较? 这对于在 尝试另一个 PCM2706芯片 (可能我的芯片损坏)或从 我的设计中移除芯片之间做出决定非常有帮助。

    长期以来、我一直认为将 BCLK 与放大器的 MCLK 绑定确实可以正常工作、但是、正如您的同事 Adam 所指出的、由此产生的 MCLK 频率超出了 TAS5713的范围:
    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/p/694786/2567247#2567247

    事实上、TAS5713具有启动序列、我很确定我提供的启动序列是正确的、但我很感激有人建议立即使用同样强大的放大器。 (并且,理想情况下,在没有 MCLK 的情况下立即工作。))

    此致、EJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EJ、

    遗憾的是、PCM2706C 是一个非常旧的器件、除了数据表信息之外、MCLK 或其他 μ I²S 时钟的特定时序数据不可用。

    我使用 EVM 进行了测试、来自 PCM2706C 的时钟看起来非常好。 MCLK 的上升时间大约为4ns、并且始终具有256×Fs 的频率(我尝试了不同的采样率)。 在类似的测试中、BCLK 的频率始终为64×FS (具有所有可用的采样率)。 从您提到的帖子中、似乎已经了解到 BCLK 的频率为16×2×FS、这实际上是不正确的、因为 BCLK 固定为64×FS、所以您可能需要尝试在 TAS5713上使用与 MCLK 绑定的 BCLK。 有些放大器应该在3线 I²S 模式下工作、例如 TAS5754M。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的研究和回答对您来说非常有帮助。
    EJ