This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:测量 AVDD 和 DVDD 的电流消耗

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690187/tlv320aic3254evm-k-measuring-current-consumed-at-avdd-and-dvdd

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K

您好!  

此编解码器 EVM 的数据表指出、我可以使用 W17和 W19外露线环来测量电流。 但这些环路实际上只是测试点。 如何测量 AIC3254芯片本身的电流消耗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliana、

    用户指南中提到的环路旨在提供一个点、用户可以在该点移除/切断用于连接电流测量设备的电线、并测量 连接到 AIC3254的每个电源的功耗。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师