请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701589/tas5711-eq-in-the-tas5711
器件型号:TAS5711你(们)好
在客户设计中、SoC 在 TAS5711之前处理均衡。
在 SoC 中进行 EQ 后、在 TAS5711中处理调节主音量和 DRC (限制器)。
但是、在当前系统中、如果音频输入为满量程、则 SoC 输出会通过 EQ 处理溢出。
因此、输出失真。
如果使用 TAS5711中的 EQ 而不是 SoC 处理、并且在输出级使用 DRC、是否可以避免输出失真?
贝斯特雷加兹