This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:TAS5711中的 EQ

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701589/tas5711-eq-in-the-tas5711

器件型号:TAS5711

你(们)好

在客户设计中、SoC 在 TAS5711之前处理均衡。

在 SoC 中进行 EQ 后、在 TAS5711中处理调节主音量和 DRC (限制器)。

但是、在当前系统中、如果音频输入为满量程、则 SoC 输出会通过 EQ 处理溢出。

因此、输出失真。

如果使用 TAS5711中的 EQ 而不是 SoC 处理、并且在输出级使用 DRC、是否可以避免输出失真?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这应该是可能的。 您还应该能够在 SoC 内部进行 EQ 并避免失真。 您是否调整了 TAS5711内部的增益或音量以尝试降低此值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Adam

    感谢你的答复。

    我们将尝试您的建议。

    即使启用了 DRC、在 EQ 升压和运行最大音量的情况下、它是否会出现输出失真?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很难进行推测。 我将从较低的增益/音量开始、并将其增大到所需的水平、同时寻找削波。

    此致、

    -Adam