This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PA 咨询

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689479/pa-consult

你(们)好

我们将开始设计三款产品。 输出规格为40W、60W 和100W 输出功率。 我们需要 I2S 输入,TI 是否有合适的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了帮助我们做出决定、您能告诉我们所需的输出负载阻抗和电源电压限制吗?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    4 Ω、6 Ω、8 Ω,全部正常。 电源可按 PA 条件进行选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas、

    以下器件看起来适合您、但您可以使用2欧姆扬声器吗?

    www.ti.com/.../tas5760md.pdf

    此致、

    -Adam