This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:低音和音频放大器功率设置

Guru**** 2422390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701223/tas5755m-bass-and-audio-amplifier-power-setting

器件型号:TAS5755M

您好!

  TAS5755M 在我的产品中有一些设置问题。

  1、在扬声器声功率上、主板侧为-12dB、1kHz 为8W、
但0dB 将超过10W、如何调节?

    2、低音炮问题:
(1)客户要求低音以特定频率禁用低音炮的声音、
是否可以这样做;
例如、达到2K 频段后、只有扬声器发出声音、低音炮静音

(2)哪一侧可以设置低音、如何设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您有器件 GUI 吗? 这将帮助您调整 EVM 的设置。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是否得到了解决?

    此致、

    -Adam