This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:旁路电荷泵

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702547/pcm5142-bypass-charge-pump

器件型号:PCM5142

在硬件模式下、是否可以绕过 PCM5142上的电荷泵并将芯片从负电源馈送?  如果是、配置和所需电压是多少。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    无法禁用电荷泵、因此不建议在外部提供-3.3V 电压。

    谢谢!
    Paul