This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:PurePath -添加 PCM51XX 后无法添加组件

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689904/pcm5122-purepath---unable-to-add-components-once-pcm51xx-is-added

器件型号:PCM5122
主题中讨论的其他器件: PCM5142

您好!

我刚刚开始使用 PurePath Studio、当我将 PCM51XX ROM 框架添加到我的图中时、我无法再添加任何其他组件。  

如果我使用 PCM5142框架、它可以正常工作、但我不确定是否可以正常工作- PCM5142/PCM5122 框架是否可以互换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iceman、您好!

    请注意、PCM5122没有全功能 miniDSP。 该器件只有 ROM、因此流量仅限于预设程序。 用户只能访问静态进程流的系数。 如果您希望修改流程、则需要使用 PCM5142器件及其框架。

    谢谢!
    Paul