This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424Q1EVM:TAS6424Q1=>什么是 MOD INT

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700901/tas6424q1evm-tas6424q1-what-is-mod-int

器件型号:TAS6424Q1EVM

您好!

我看到 了 TAS6424Q1 EVM 布局文件、其中一些文件包含 MOD INT。

什么是 MOD INT?

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LIN、
    我已将此信息发送给我们的 TIDesigns 小组以寻求答案。 这不是 EVM 原理图设计包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gregg。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "MOD Int"是"模块接口"的缩写。 此设计中实际上有两个电路板。 主板上有 TAS6424、因此在 TI 设计页面中没有与之关联的名称。 主板可被视为"模块"板。 模块接口提供了一种连接模块板进行测试的简便方法。 模块接口板上有一些 EMI 滤波组件、以及一些用于输入模拟音频扬声器电源和扬声器输出的连接器。 它还可用于与 TIDA-00743测试报告中提到的金属盒一起形成法拉第笼。