This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:PowerPAD、连接至接地散热器

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690174/tpa3255-powerpad-connect-to-grounded-heat-sink

器件型号:TPA3255

在 TPA3255上、散热器是否可以保持电气悬空、或者是否必须接地?

我有一个应用可能需要将模拟接地提升至高于接地60伏。
我想使用导热绝缘体对散热器进行电气隔离、以便散热器具有接地电势。
这比将整个散热器设置为+60伏更好。

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    虽然建议将散热器接地、因为电源板是接地的、但可以使用电气隔离的散热垫/润滑脂将其悬空。

    Justin