This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1781:低采样时钟和系统时钟条件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702424/pcm1781-low-sampling-clock-and-system-clock-condition

器件型号:PCM1781

当采样时钟和系统时钟频率设置为低于 IC 的推荐范围时,此应用程序会出现什么问题?

⇒μ A、例如:声音嘈杂、削波、IC 未通电等  

请求规格如下;

・Vcc:5V 或3.3V

・μ A DAC 通道:单通道或双通道

μ・控制接口:硬件、右对齐

・μ s 采样时钟:8kHz

・系统时钟:3.072MHz 或6.144MHz  

・Ω 去加重和静音:关闭

我认为最近的 IC 是 PCM1781、但时钟规格超出了建议的规格。

(采样时钟:32kHz_MIN、系统时钟:8.192MHz_MIN)

如果有符合上述规格的推荐器件、请一起告知我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我认为这是音乐的最低建议、因为低于32k fs 会开始影响音频区域。 该器件可在8kHz FS 下运行、请参阅 PDS 中的表1。 采样率为8kHz 时、将不会表示更高的频率。 如果在扬声器只播放有限的音调或铃声的低成本应用中使用此功能、则应该可以。

    谢谢!
    Paul