This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:请求用于 PBTL 的 TAS5753 LC 设计

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702349/tas5753md-asking-for-the-tas5753-lc-design-for-the-pbtl

器件型号:TAS5753MD

大家好 、

对于20W 中心扬声器(20~20kHz)上的 TAS5753 PBTL 2 Ω 电阻、建议的 LC 滤波器设计是什么?

客户我们可以10uH 和680nF 吗?

BR、

SHH