This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:PBTL 模式下的自举电容器要求

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702127/tpa3132d2-bootstrap-capacitor-requirements-in-pbtl-mode

器件型号:TPA3132D2

在 PBTL 模式下使用 TPA3132时、是否可以使用单个 BST 电容器而不是两个电容器来实现并联输出?   如果是、建议的最小电容值是多少?  它只是2 X 220 nF 吗?

谢谢、

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sal、
    在 PBTL 模式下、您可以使用一个470nF BST 电容作为并联输出。
    此致、
    郑少文