This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2EVM:电路板 Wu't 运行在 BD 调制模式下

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2EVM, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/685802/tpa3116d2evm-board-won-t-operate-in-bd-modulation-mode

器件型号:TPA3116D2EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

您好、TI、

我使用的是具有12-18V PVCC 和4至8 Ω 虚拟负载的 TPA3116D2EVM。

我尝试从 DS 复制测量值、这些测量值主要采用 BD 调制(JP7设置)模式。
在未连接任何负载的情况下尝试测量电感器前后的波形时、我发现电路板持续关闭(JP3置位)。

由于 DS、这意味着三种可能性:(请参阅附件)
过流
2.温度过高
高直流失调电压

它不能过流、因为我的直流电源限制为8A、我也不认为这是过热。
但我确实在输出端找到直流失调电压(在右侧通道上比在左侧通道上更多)。

然后、我尝试使用1SPW 调制模式、这种模式非常正常。

我的问题是、如果我缺少在 BD 调制模式下运行 EVM 的重要功能。
如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、
Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:
    请问以下信息:PWM 频率是多少? 什么是输入信号? 如果是正弦波、频率是多少? 您是否更改了 EVM 板上的自举电容器? 它们是否仍然为0.22uF?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回答。

    PWM 频率为400kHz (AM0-2置位)。
    输入是 一个高达500mV 的正弦信号。

    我没有更改自举电容器、因此它们仍然是220uF。

    此致、

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:
    请告诉我输入信号频率。 如果您使用较低电平的输入信号会怎么样? BD 模式下问题是否仍然存在?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    信号频率为1kHz。
    我尝试过从1uV 到500mV 的许多不同输入信号、每次处于 BD 模式时、电路板仍会关闭。

    此致

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:
    感谢您提供信息。 这里使用的输入模式是单模还是差模? 如果是差分输入模式、请将 JP1和 JP2保持断开状态。 这可能是由输入直流引起的吗?
    EVM 板上没有任何更改或返工、对吧? 您使用的是 BTL 模式还是 PBTL 模式? 如果是 BTL 模式、则跳线 JP5和 JP6应保持开路。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    没有、我还没有对板做任何更改。 我主要在 BTL 模式下使用电路板、但在 PBTL 模式下发现情况相同。

    我还尝试了单路和差分模式、但仍然相同。 输入信号中没有明显的直流失调电压。

    此致

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:
    这真的很奇怪,我们以前从未听说过这个问题。 如果没有输入信号(断开输入电缆连接)、是否仍然出现此问题?
    是否可以确保跳线设置正确? 对于 BTL 模式和单端输入模式设置、请关闭以下跳线:JP1、JP2、JP3、JP4、JP7、 AM0~AM2、并将跳线 JP5、JP6开路。 断开连接至连接器 Rin、LIN、RIGHT +、RIGHT -、LEFT+和 LEFT -的输入电缆。 向 PVCC 施加12V 电源。 在这种情况下、器件处于空闲模式、问题是否仍然出现?
    此致、
    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    是的、这在空闲模式下仍会发生。

    我已经按照您的建议进行了设置(请参阅图片)、还可以查看 PVCC、FAULT 引脚和电感器之前的波形的测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:
    非常感谢您的测量。 我在您的电路板设置中找不到任何问题。 EVM 板中可能存在问题、您是否有其他 EVM 板? 您能否在另一个电路板上重现此问题?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您迄今的支持。
    您是否有任何其他建议、如何继续使用此电路板以获得良好的 THD+N 测量结果? 可能使用1SPW 模式?

    遗憾的是、我没有第二个 EVM 可重试我的测试设置。 您是否可以向我发送另一个参考板?

    此致

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:
    1SPW 模式下的 THD 性能比 BD 模式更差。 通常、我们建议客户使用 BD 模式。
    对于 EVM 板问题、我认为您可以联系当地的 TI FAE、他们可以在这方面为您提供帮助。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您能否帮助我找到合适的 TI FAE 联系人、谁可以为我提供有关此问题的支持?
    我在您的网站上找不到任何信息、我向我所在地区(德国)已知的 FAE 发送了几封电子邮件、但我没有收到任何回复。

    此致

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:
    我很遗憾知道这个。 我也不知道谁是在德国为您提供支持的合适人员。 在您的项目中、您将在哪里购买 TPA3116D2器件? 您应该知道如何联系销售人员、对吧? 销售人员将介绍 TI FAE 或分销 FAE、它们可为您的技术问题提供帮助。
    此致、
    郑少文