This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706:TI 是否有 USB 转 I2S 音频器件?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701815/pcm2706-does-ti-have-usb-to-i2s-audio-device

器件型号:PCM2706

你(们)好

TI 是否 有 USB 转 I2S 音频器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Li bing59、

    不幸的是、不是 TAS1020B 是 TI 的 USB 音频解决方案、此器件在3-4年前停产。 目前没有 TI 器件可以将 USB 传输到 I2S 音频。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    I²S、我们目前没有一个器件可以用作 USB 到 μ C 音频器件。 您在帖子标题中提到的 PCM2706C 是一款具有 I²S Ω 接口的 USB 音频 DAC、但其采样率灵活性有限。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师