请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA751 尊敬的:
我们有一项新的要求,即麦克风和扬声器必须在大约40米的长距离内运行(基本上是人的声音)。 您是否对 IC 有任何预放大建议(或任何其他建议)、这种建议可能会持续这么长的距离。
如果您能提供与应用手册相同的任何可靠部件、我们不胜感激。
目前我们使用的是麦克风和扬声器。目前我们使用 TPA 751来近距离运行扬声器,是否可以运行该放大器40米以上? 我是否需要终端电线上的任何其他部件?
https://www.cui.com/product/resource/gf1004.pdf
我们可以更改麦克风和扬声器、但基本要求是长距离运行。