This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA751:麦克风和扬声器的运行距离约为40米

Guru**** 2399345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687281/tpa751-microphone-and-speaker-to-be-run-over-long-distance-40-meters-approx

器件型号:TPA751

尊敬的:

               我们有一项新的要求,即麦克风和扬声器必须在大约40米的长距离内运行(基本上是人的声音)。 您是否对 IC 有任何预放大建议(或任何其他建议)、这种建议可能会持续这么长的距离。

 

如果您能提供与应用手册相同的任何可靠部件、我们不胜感激。

 

目前我们使用的是麦克风和扬声器。目前我们使用 TPA 751来近距离运行扬声器,是否可以运行该放大器40米以上? 我是否需要终端电线上的任何其他部件?

 

https://hken.rs-online.com/web/p/products/7542100P/?utm_medium=buyNow&cm_mmc=aff-_-hken-_-findchip-_-7542100P&utm_source=supplyFrame

https://www.cui.com/product/resource/gf1004.pdf

 

我们可以更改麦克风和扬声器、但基本要求是长距离运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jameer、您好!

    这是一种非常不寻常的应用。 始终建议将扬声器放置在尽可能靠近器件的位置、以确保正常运行。
    遗憾的是、我们没有类似应用的任何信息、也没有用于此类应用的测试设备。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jameer、您好!

    长距离运行到底需要什么?为什么?

    正如 Jos é 已经说过的、让扬声器远离其功率放大器不是一个好主意。 另一方面、电容式麦克风的放大器也应该在附近。 但是、靠近电容式麦克风的简单远程供电 OPAMP 电路可以实现这一目的。 此外、此 OPAMP 电路还可以非常轻松地完成电缆驱动。 此远程运算放大器电路的电源可能靠近扬声器的功率放大器。 这是一个选项吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的应用中、一端需要按钮、麦克风和扬声器以及一些信号调节、40米线缆后、还有另一个按钮、麦克风和扬声器以及 Raspberry 型板可用于拨打电话。 电路板应能够一次从两个位置(从该端或40米后的形式)拨打一个电话。 那么、您能否告诉我们您所指的远程运算放大器可以轻松驱动电缆。 它是否需要两端扬声器的功率放大器? 两端的麦克风也有相同的运算放大器?  

    请尽快答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jameer、您好!

    您是指普通的双向内部通信系统?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是与此类似、但 两端之间的电缆长度约为40-50米、呼叫处理仅在一端