This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:IN_P/N 和 GND 之间的电阻值

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689456/tas5411-q1-resister-value-between-in_p-n-and-gnd

器件型号:TAS5411-Q1

大家好、

 

我的客户询问如何为节点 IN_P/N 和 GND 上的电阻器选择合适的值、如数据表图17应用原理图中的 R5和 R6所示。

 

您能否提供选择图中的 R5和 R6的背景信息?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    在我们的原理图中、这两个电阻器为49.9kOhm。  这些值必须根据源进行调整。  在我们的 EVM 中、我们不知道源。  因此、我们为源驱动提供了一个高电阻。   如果由差分源驱动、则可能不需要这些电阻器。  只 需要从 IN_P 到 IN_N 的单个电阻器、而无需接地。

    要正确回答您的问题、我需要知道音频源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott - San、

    非常感谢 您的回答。 输入信号将由 CPU 的内置 DAC 以差分方式提供。

    我将 回答 定制问题、通过考虑 DAC 输出阻抗来选择足够的电阻器。

    此致、