请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3251 您好!
我们有一款采用 TPA3251的立体声放大器产品。 驱动4欧姆电阻器工作正常。 当驱动4欧姆扬声器和音乐播放时、在高回放级别下、音量下降约220毫秒。 我在接地的芯片输出上添加了肖特基二极管、这项改进了、但问题仍未解决。 我从 MP 中检查了10个、它们都有这个问题、但是下降阈值水平有一些变化。 即使是使用冷散热器、也会发生压降、使用高端热膏也无法解决问题。 添加肖特基二极管后、放大器可在一个通道驱动的情况下以2欧姆的电阻输出满功率。 因此、这不是电流限制问题。 电源为36VDC、非常稳定、较新的电压降至34V 以下。 下面是音乐播放时扬声器电流和电压的测量值以及典型的4欧姆额定扬声器(B&W 704S2)当电压较低时、高电流似乎导致了此问题。 请参见随附的。 有什么建议吗? 谢谢。 Michael