This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6203A1:TPA6203A1噼啪噪声

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6203A1, TPA6204A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697028/tpa6203a1-tpa6203a1-pop-noise

器件型号:

尊敬的:

我们在产品中使用 TPA6203A1。 图1是确切的原理图。

图1.

当我们插入耳机时、它是单端输出。 耳机中有噼啪声(C2007是 CBYPASS)。(图2是 Vo+ 波)  

如果我们卸下 C2007 (Cbypass),则会降低噼啪噪声。(图3是 Vo+ 波形 )

您能否提供一些建议  、说明在我们使用单端输出时如何消除弹出现象?  

谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="sundy xi"]

    器件型号: TPA6203A1

    尊敬的:

    我们在 产品中使用 TPA6203A1。 图1是确切的原理图。

    图1.

    当我们插入耳机时、它是单端输出。 耳机中有噼啪声(C2007是 CBYPASS)。(图2是 Vo+ 波)  

    如果我们卸下 C2007 (Cbypass),则会降低噼啪噪声。(图3是 Vo+ 波形 )

    您能否提供一些建议  、说明在我们使用单端输出时如何消除弹出现象?  

    谢谢!

      

    图2.

    图3.

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sundy、

    如果这解决了噼啪噪声问题、则无需旁路电容器即可使用该器件、因此您可以这样使用。 请记住、移除旁路电容器会使电源抑制比(Ksvr)稍微变差、但可以接受 Ksvr 的轻微降低。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    正如我们所了解到的、我们关闭 PA 后、极化电容器(C2002/C2004)中存在 Vdd/2电压。 如果我们使 PA 为 EN、则极化电容器中的 Vdd/2将首先放电、放电电压将产生 POP 噪声。
    移除旁路电容器无法完全解决这个噼啪噪声问题。此外、我们不能接受 PSRR 的情况更糟。
    现在,我们希望您帮助检查:
    关断被下拉时、TPA6203A1的 Vo+/Vo-状态。
    2.关断时的 TPA6204A1/TPA62011A1 Vo+/Vo-状态。 是否与 TPA6203A1相同?

    您能否就这种单端输出应用提供一些建议、以便在我们使 PA EN 时消除杂音? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sundy、

    1.没错。
    2.这些类型的器件具有相同的行为,因此它们的输出在关断模式下下下拉。

    器件何时出现杂音并不是很清楚、您能否详细解释一下器件何时出现噼啪噪声?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我们将 TPA6203与 TPA6204进行了堆叠。 拆下外部反馈电阻 器并相应地更改 RI 值。 (输出 Vo+中带有极化电容器的单路输出)

    这是测试结果。

    1.当我们上拉 TPA6204的关断时、极化电容器中的 VDD/2电压放电至50mV。 但是、在 TPA6203中 VDD/2无法放电。

    当我们下拉/上拉 TPA6203/TPA6204的关断时、存在 Vo+波。

    您能否对 TPA6203和 TPA6204的 Vo+差分输出进行一些解释?

    谢谢!  

    Sundy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundy、

    最大的区别似乎是 TPA6204A1具有内部反馈网络。
    您可以参阅 《TPA6203A1单端输入杂音抑制 》应用报告、以找到降低噼啪噪声的一种方法。 请记住、该方法是通过差分配置实现的、这可能适用于您的应用。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    我们已经尝试了在 Vo+中添加电阻器、并且 PoP 噪声更低的方法。 但我们不想更改我们的设计。
    TPA6204可以满足我们的要求。 现在、我们只想了解 TPA6203中具有单输出的 POP 噪声的频率。

    Sundy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sundy、

    TPA6204A1似乎具有一个内部电路、用于以极小的杂音快速启动。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师