This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLV320AIC3262:来自 HDMI RX 的 TLV320AIC3262 I2S 混频器

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689412/faq-tlv320aic3262-tlv320aic3262-i2s-mixer-from-hdmi-rx

器件型号:TLV320AIC3262

尊敬的先生:

 我们的系统方框图如下图所示,如果我们要混合来自 HDMI RX 和 I2S 输出的2 I2S 输入信号,我们有2个问题,如下所示:

如果采样率相同,我是否可以使用 MUX 将 一个 MCLK 从 HDMI RX 切换到 AIC3262的 MCLK?

2.如果采样率不同,如何将2个 MCLK 从 HDMI RX 连接到 AIC3262的 MCLK?

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason、

    AIC3262期望接收主时钟(MCLK)以生成内部时钟、应始终提供该时钟。 如果传入的 μ I²S 总线的采样率相同、只要编解码器被正确静音且 ADC/DAC 在进行更改之前被关闭、使用一个开关来选择 MCLK 源也许是可以的。

    如果使用不同的采样率,则可能需要在更改 MCLK 之前重新配置编解码器时钟设置,这样就可以使用相同的开关架构。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师