This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:评估板

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689383/pcm2900c-evaluation-board

器件型号:PCM2900C

PCM2900C 评估板是否允许我在硬件模式下运行芯片、将模拟信号插入评估板、并使用评估板上的 USB 连接在计算机上记录模拟信号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    PCM2900C 评估板旨在允许您执行此操作。  请查看 用户指南、 电路板上还有一个模拟输出。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    用户指南中提到了 USB 用于评估性能。  但没有特别提到将音频数据发送到计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题 Tony、

    这是这些 USB 编解码器的优势之一、它们旨在与计算机无缝配合使用。 即插即用。

    此致、
    -Steve Wilson