This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:DVDD 和 AVDD 电流范围

Guru**** 2589720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689290/tas2505-q1-dvdd-and-avdd-current-range

器件型号:TAS2505-Q1

您好!

我想使用 TAS2505-Q1的内部 LDO、根据 D/S、内部 LDO 的最大输出电流为50mA。

您能告诉我 DVDD 和 AVDD 的最大电流吗? 谢谢。

此致、  

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    DVDD 和 AVDD 电流取决于器件的配置方式。 您能否像音频源一样分享详细信息? (数字/模拟)、是否需要 PLL? HP 或 D 类还是两者皆有? 负载是多少?
    通常、该器件能够使用内部 LDO 运行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    感谢您的回复。
    终端设备是汽车仪表组、需要数字和模拟音频输入、具有8欧姆扬声器和 HP。 如果还需要 PLL、是否可以使用内部 LDO?
    所有条件下的典型电流范围是多少?

    此致、
    东宝周
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是:我们能否支持具有0.5W 输出的32 Ω 扬声器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    下面是您可以预期的 AVDD 和 DVDD 电流电平表。 我在模拟和数字输入测试期间配置了器件路由和时钟。 如果仅路由(无 DAC 和时钟设置)用于模拟输入、则电流会显著降低。

      DVDD (mA) AVDD (mA)
    空闲/模拟 3.923. 1.937
    Play_Digital 4.678. 1.938
    IDLE_PLL /模拟 4.265 3.08
    Play_Digital_PLL 5.121. 3.08


    您可以使用32欧姆负载、但它将开始削波、大约为370mW。 在500mW 时、THD+N 将高达20%。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器