This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:需要澄清:XSMT 引脚(25)

Guru**** 2532640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/702001/pcm5142-clarification-required-xsmt-pin-25

器件型号:PCM5142

PCM514x 数据表在 XSMT 引脚的电压要求中不清楚。

我使用的是 AVDD=3.3V 和 DVDD=1.8V 的双电源。

8.3.3 P20:在不需要 XSMT 的系统中、可将其直接连接到 AVDD。

10.3 P63:–当 XSMT 引脚电平达到2V 时、软静音过程开始。
请注意、XSMT 输入引脚电压范围为–0.3V 至 DVDD + 0.3V

这种信息是矛盾的。

是否按照8.3.3将 XSMT 引脚拉至 AVDD? 还是根据10.3连接到 DVDD? 如果我必须将其拉至 AVDD、则无法使用向上键控制其状态。

如果我将 XSMT 引脚拉至 DVDD=1.8V、它是否会卡在永久静音状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我已经向我们的设计团队确认 XSMT 在 DVDD 域上运行。 因此、在 DVDD 和 LDOO 为1.8V 的情况下、文本不正确、因为它假定 DVDD=AVDD=3.3V。 感谢您为我们指出这一点。

    因此、为了澄清这一点、如果您的 DVDD 和 LDOO = 1.8V、则应将 XSMT 连接到 DVDD (1.8V)域。 2.0V/3.3V 的比率仍应有效、因此您可以预期软静音从大约~1.1V 开始。


    谢谢!
    Paul