This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:LPF 电容值

Guru**** 2555320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701799/tas5825m-lpf-capacitor-value

器件型号:TAS5825M

大家好、团队、

客户使用 L / R BTL、SW PBTL 中的电容器。 评估板和规格表 LPF 常数为0.68μF μ F。 您能告诉我们该电容器的容量范围吗?
示例:0.47μF Ω 至1μF Ω 范围。

如果可能、客户希望在 L/R 侧使用0.47μF Ω 至0.68μF Ω、在 SW 侧使用0.47μF Ω 至1μF Ω。 现在不容易获得0.68μF μ F 电容器...

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    输出电容取决于扬声器阻抗。 让我知道他们的发言者的阻抗、我将向您介绍我们的建议。 谢谢。

    Andy