This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1662:失真高于预期

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/685880/opa1662-higher-than-expected-distortion

器件型号:OPA1662

我在音频放大器的音频限制器电路中使用 OPA1662。 我们开发了自己的测试装置、以验证 PCBA、确保它们在提交机箱组件之前正常工作。 我有一个 PCBA 因 THD 过高而失败、出于好奇、我决定对电路板进行故障排除。 当我遇到原因时、我一次更换一个运算放大器以找出问题所在。 我更换了 PCB 上的 OPA1662、现在失真非常低、be...in 行应该符合我们的统计预期。

由于我的 CM 没有通知我许多此类故障、我不希望这是一个大问题、但是、 我过去曾有过一个 CM 购买了假冒器件的案例、因此我认为我对这类问题非常敏感。

我的问题是:此部件是否由于制造过程等而损坏?或者我是否有"假"部件? TI 是否提供任何帮助以确定器件是否为正品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    虽然这可能是一个缺陷器件、但如果没有更多信息、尤其是测量和预期的 THD+N 电平、很难说。 THD+N 是典型规格、未在最终测试中进行测试、因此预计会出现部分间的差异。 也就是说、THD 的大幅变化更有可能被最终测试程序中的其他测试捕获。  

    这也可能是一个汇编问题。 冷焊点或助焊剂污染可能会导致异常行为。 执行 A-B-A 交换(如您所做的那样交换到另一个零件、然后交换原零件)将有助于确认零件本身是否损坏或装配过程中是否存在问题。  

    最后、该装置可能是假冒的。 如果 CM 通过 TI 授权分销商或经销商购买了器件、则这种情况不太可能发生。 最终、如果怀疑存在假冒器件、则必须通过经销商自己来处理。 如需更多信息、请参阅 http://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    感谢您的回复。 我仍在调查中。 遗憾的是、在后续对 PCB 进行重新测试时、组件中会出现飞跨;替换运算放大器的 PCB 在第一次重新测试时从.005-ish %THD 跳转到后续重新测试时的0.15% THD。 很显然、还有其他事情在发生。 我必须仔细检查测试装置以确保其稳定、以便我可以将问题归咎于 DUT (THD 百分比更高的 PCB)。 我可能会匆忙地指责运算放大器...我们会看到。

    最棒的
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    我实际上没有确定问题的原因。 由于这不是我工厂的一个展示障碍、因此它已成为一项反向调查

    我将把它标记为 Not Resolved 并将其结束在这里。

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    我现在要关闭此主题、但当您返回到此主题时、如果您有其他问题或疑问、您可以通过发布另一个回复来重新打开该主题。 这条线程在几个月后超时、因此之后您可能需要创建新的 thread...in、我们团队的任何一个案例都很乐意为您提供帮助。

    谢谢

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、谢谢 Dennis。

    此致、

    Jim