This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:高频间距

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701626/tpa3126d2-high-frequency-pitch

器件型号:TPA3126D2
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

你好!

我刚刚使用2 x TPA3126D2的2+1放大器板进行了开发。

放大器工作正常、低音炮和立体声杯即使在高音量下也能提供出色的音质。

但有一个不完美。 当我在没有连接音频插孔输入的情况下为电路板供电时、我几乎可以听到无声的声音、只有很小的白噪声、这是可以的

当我将 rasberry PI 与 RaspyPlay4 音频板配合使用并将音频输出连接到放大器音频输入时、我会在最低音量下听到高频间距。 此噪声不是恒定的,而是随机的。

是否有人知道发生了什么以及如何避免? 升高音频音量时、噪音不会放大。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    当未连接音频插孔输入时、噪声较低-这意味着 TPA3116D2和 AMP 板正常工作。 并且 AMP 差分输入上的输入噪声很低。 但是、当另一个音频板连接到 AMP 板时、噪声会很高-这意味着噪声会耦合到 AMP 输入端或前端音频板的电源。 您是否在 AMP 上使用单端或差动输入模式? 通常、在单端输入模式下更容易引起噪声问题。 确保两个板之间的 GNDING 足够好。 电源解决方案呢? 前端音频板是否存在干扰? 如果可能、请向我们展示两个板的 SCH、这会很有帮助。
    此致、
    郑少文