This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:音频输入电容问题

Guru**** 2554700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698633/tpa3132d2-audio-input-capacitance-question

器件型号:TPA3132D2

你好。

我们使用 TPA3132D2时有问题需要咨询您。

我们更改输入 电容值 C7/C770、并 将影响输出电压 Vp-p  我知道原因吗? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    您尝试了多少电容值? 基本上、输入端的直流块电容器只会更改 HPF 带宽、请在数据表的第7.3.2节中找到有关此内容的更多信息。 因此、对于较低频率的输入信号、输出振幅会随输入 电容器的变化而变化。

    请勿在输入端使用分压器网络(T9101~R9104)、因为 它可能会在差分输入端引入不匹配、因此 在上电期间很容易导致噼啪噪声处于单端输入模式。

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn。

    感谢您的回复。

    我们将 TPA3132D2增益最小值设置为20dB、但存在输出正弦波过大的问题、将切断高侧和低侧波形。

    因此、我们添加 了分压器网络、 正如您所说、我们得到了 POP 噪声。

    我们移除 R9102 / R9104并保留 R9101 / R9103并更改 C7/C770可解决 POP 噪声和 输出正弦波过大的问题。

    我们 测试了音乐、1K Hz 是可以的。  我们希望与您确认这是否可行。

    现在的解决方案是 R9102/R9104 =移除。  R9101 / R9103 = 11K 欧姆。  C7 / C770 = 1.5nF。

    下面提供了一些测试数据供您参考。 感谢您的善意帮助~

    C7 / C770 = 1nF + R9101 / R9103 = 11k Ω=> 1.36V 放大器(输出太小)
    C7 / C770 = 1.5nF+ R9101 / R9103 = 11k Ω => 1.76VAmp (目前的解决方案)
    C7 / C770 = 2.2nF+ R9101 / R9103 = 11k Ω => 2.28VAmp (输出 太大)
    C7 / C770 = 3.3nF+ R9101 / R9103 = 11k Ω => 2.6Vamp (输出 太大)
    C7 / C770 = 1.5nF+ R9101 / R9103 = 0欧姆 => 1.92Vamp (输出 太大)

    输入1K 正弦波、 R9102/R9104 = 删除。  R9101 / R9103 = 11K 欧姆。  C7 / C770 = 1.5nF。  输入波形。

    R9102/R9104 = 删除。  R9101 / R9103 = 11K 欧姆。  C7 / C770 = 1.5nF。  输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、
    感谢您的更新。 请注意、杂音是否在您的解决方案的可接受范围内? 换言之、可以同时解决噗声噪声问题和增益问题、对吧? 实际上、我们不建议用户通过调整输入电路来更改增益、因为差分输入上的任何不平衡都可能在输出上增大并导致扬声器上产生噪声、尤其是这是一个单端输入应用。 是否可以降低输入信号振幅?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn。
    感谢您的回复。
    是的。 现在可以解决噗声噪声问题和增益问题。
    我可以理解您的解释。 但是、输入信号的振幅不能更改。
    因此、我们选择更改输入电路。
    如果音乐测试正常、是否存在其他风险? 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、
    感谢您的回复。 最大的风险仍然是噗声噪声。 电阻器/电容器容差也可能导致差分模式不平衡。 您需要在许多电路板上进行测试、以确保所有电路板上的问题都可以得到解决。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn
    感谢你的帮助。
    我将测试所有 PCB 板。 关于60~70 μ m 片。 是否有任何问题会为您更新。 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn
    你好。
    拆下 R9102 / R9104并保持 R9101 / R9103并将 C7 / C770更改为1.5nF 后、验证60块电路板是否正常。
    我们需要知道当前的做法是最佳解决方案还是其他更好的解决方案可以为我们提供? 感谢您的帮助。~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、
    感谢您的更新。 正如我解释过的、最好的解决方案是减小输入信号振幅。 如果必须在此处使用电阻分压器电路、您可以在接受噼啪噪声后立即为输入电路选择合适的电阻器和电容器。
    此致、
    郑少文