This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:TLV320AIC3101采样率与放大器;双速率模式查询

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689632/tlv320aic3101-tlv320aic3101-sampling-rate-dual-rate-mode-enquiry

器件型号:TLV320AIC3101

您好!

我对 TLV320AIC3101采样率有疑问:fs (ref)。 在数据表中、它提到最大采样率为96KHz。 但是、在第24页中、PLL 可以设置的最大值为48KHz。 它还指出、要实现96KHz、必须启用双速率模式。 问题:

 

1) 1)寄存器设置后、如何实现双速率模式? 它是否通过 ADC/DAC 两次?  

 

2) 2)双速率可能存在哪些缺点? 它是否会增加延迟?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    1) 1)我不确定"通过 ADC/DAC 两次"的含义、DAC 和 ADC 均以两倍的 Fs 运行。
    当您配置为双速率模式时、请按48kHz 的方式进行设置、然后启用双速率模式、并将其设置为96kHz。

    2) 2) TLV320AIC3101在单速率模式下具有128的 AOSR 和 DOSR、但在双速率模式下、DOSR 和 AOSR 为64。 因此过采样率较低、因此 THD+N 可能会从48kHz (数据表规格)略微增加、但我希望这些值非常小。

    此致、
    -Steve Wilson