This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6110A2:热性能信息

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6111A2, TPA6110A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687733/tpa6110a2-thermal-information

器件型号:TPA6110A2
主题中讨论的其他器件:TPA6111A2

你好

我还有一个问题。

您知道为什么 Theta JC 大于 Theta Ja?

一般而言、Theta Ja 等于 Theta JC 和 Theta Ca 的和。 因此、我们 认为 Theta Ja 大于 Theta JC。

R-Theta-JA 52.3.
R-Theta-jc (顶部)

57.

请参阅以下有关上述信息的 URL。

e2e.ti.com/.../2365112

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida-San、

    这可能与封装底部的散热焊盘有关。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    已封装的 TPA6111A2数据表(该器件还具有散热焊盘和相同的封装(DGN))。

    然后、我找到了热性能信息、如下所示。

    Theta Ja 大于该器件中的 theta JC。

    该器件不是 TPA6110A2、但属于同一系列。

    那么,是否可以重新确认以下信息?

    http://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/p/641001/2365112#2365112

    此致、

    Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    请将您的反馈发送给我吗?

    提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马奇达-圣、

    之前 e2e 帖子中的数据应该是正确的、因为封装团队在两次不同的时间内提供了这些数据。
    没有有关可能导致此差异的内部差异的详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢你的答复。

    嗯、我可以 看到的差异  仅在于 TI 是否估算出相同的条件 、即 TPA6110A2和 TPA6111A2 。

    (因为封装尺寸和散热焊盘尺寸相同。 由于规格相似、我想芯片尺寸可能相同。)

    是否可以确认 TPA6110A2和 TPA6111A2的评估环境?

    提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马奇达-圣、

    由于器件封装往往会通过电路板散发更多热量、因此目前、Theta (JA)在多个系统级方面高度依赖于该器件。 假设 Theta (JA)= Theta (JC)+Theta (CA)不正确。 因此,Theta(JA)>Theta(JC)不是必须的条件。
    您可以查看以下文档: www.ti.com/.../spra953c.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器