This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:连接到高音扬声器

Guru**** 2599455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689570/tpa3131d2-connection-to-tweeter-speaker

器件型号:TPA3131D2

大家好


 如果我们问 TPA3131D2、您会介意吗?


是否可以使用附件文件进行配置?(请参阅附件文件。)
我们假设它取决于 PVDD 和过流保护。  
e2e.ti.com/.../20180515_5F00_TPA3131D2.pdf


您能告诉我们 TPA3131D2的调制方法吗? BD 模式还是1SPW 模式?

此致、

大田松本
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、
    请在下面找到我的答案:
    Q1:从技术上讲、一旦 OC 故障未触发、此用法就没有问题。 但您需要知道 BTL 模式下建议的最小负载电阻为3.2欧姆、您可以在数据表中找到此信息。 在本例中、负载低至2.67欧姆。 在负载电阻非常大的情况下、可以轻松触发 OC 故障。 但是、如果输出功率非常低且输出电流远离 OC THR、则应该可以。 另一个问题是、当负载电阻较低时、效率较低。 还请考虑此因素。
    请注意、对于高频组件、高音扬声器(4 Ω)的输出功率是全频扬声器(8 Ω)的两倍、因为它们上的电压相同。
    Q2:BD 模式
    此致、
    郑少文